Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

- -

常见问题解答 (FAQ)

此网页提供常见问题解答。请注意,FAQ 中所提及的国内产品系列(例如:B225)信息也适用于国际产品系列(例如:GM225),除非特别注明。

主题浏览:

问题浏览:

概况

B60 和 B100C

B100A/B225 系列

T5 系列

电力量表

插接箱

电力监控系统(M40/V40 系列量表)


概况

Starline 轨道式母线槽能否支持频率为 400Hz 的应用环境?

回答:

Starline 轨道式母线槽经严格测试,可用于 50Hz 和 60Hz 的应用环境。如用于 400Hz 环境,需考虑安装特定的组件:

  • 根据频率要求选择断路器。QOU.pdf 的第 10 页有详细的解释可供参考。
  • 建议使用 400Hz 专用插座。样品型号:
    • 插座,BRYANT,FSL2FR,400Hz
    • 插座,BRYANT,FSL3FR,400Hz


相关文档 QOU - PDF


返回顶部

我能否定制标签,用于显示特定通路的应用电压?

回答:

根据客户要求,我们可为客户额外提供显示安装时应用电压的标签。包含 UL 认证信息的产品标签必须由工厂粘贴。请注意,我们不允许将标签提供给客户让他们自己现场粘贴,但是可以提供仅标注电压的标识。如果您想要获得这种标签,请联系 UEC 销售代表。

返回顶部

母线槽安装后是否需要执行标准检查程序?

回答:

下列文档提供了一小部分标准测试程序,用以确认母线槽系统是否安装成功。此列表仅提供一些常用测试,没有列出全部的测试内容,不强制执行。执行哪些测试最终由客户决定。


相关文档 B400NG 检查表 - PDF


返回顶部

UEC 可否安排技术专家到现场协助安装?

回答:

UEC 可提供现场安装协助,并收取相应费用。欲了解详情及报价,请联系 UEC。

返回顶部

50Hz 频率是否支持 2P 的系统?

回答:

50Hz 通常是针对国际客户,适用于 2P 或者 4P 系统。UEC 产品通过了 50Hz 测试以及美国的 60Hz 测试。

返回顶部

Starline 轨道式母线槽在升温情况下如何降额,是否有这方面的信息?

回答:

是的,请查看下列降额信息。

温度 额定乘数
40°C/104°F  = 1.00
45°C/113°F  = 0.95
50°C/122°F  = 0.9
55°C/131°F  = 0.85
60°C/140°F  = 0.8
70°C/158°F  = 0.67

返回顶部

端口配电箱是否需要远离母线单独悬挂?第一个吊钩距离母线 1 英尺远是否足够?

回答:

UEC 对电力端口箱没有任何特殊要求。实际上,导线自身有支撑物,并可支撑电力端口箱。也有一些客户选择单独支撑电力端口箱,吊钩不足以支撑末端电力端口箱。其实,是否需要给末端电力端口箱支撑的问题,由安装者自行决定。

返回顶部

Starline 端部馈电单元是否可视作需要“8 倍放大”的分线盒/接线盒?

回答:

UEC 不将末端电力端口箱视作分线盒或接线盒。这些类型的接线盒假定导管进入外壳并从另一个方向出去或端接一个单独导管的其他导线。这要求电线的弯曲空间能容纳两条导线。我们的端口箱遵循 UL857 标准,其中详细说明了最小电线弯曲空间的要求。这些要求均基于一条导线的空间要求而非两条,因为母线代替了其他导线。欲了解详细内容,请参阅 NEC 的第 312 条。

返回顶部

在不违反 UL 标准的情况下,持证电气工程师是否可以对产品稍加改动?

回答:

我们提供的产品几乎都完备无缺,且随时可以投入使用。但其中一个例外是 CBF 插接箱,我们的目的是让客户灵活地在现场安装断路器。客户购置产品之后,可在具有相应资质的人员帮助下,在所购置单元的允许范围内进行更改。有时,客户可能需要咨询 UEC 来验证更改是否可行,但通常情况下此类更改均显而易见,且处于产品的常见功能限定范围之内。诸如将三极 30A 断路器更改为 50A 断路器是否可行取决于所购置的单元。建议使用一些辅助标签来标记更改信息。这些在单元功能限定范围之内的微小更改将不会对 UL 标准产生影响。有时,如需进行复杂的更改,可能要返工重做单元。有关更改的详细信息和/或问题,请联系您当地的 UEC 销售代表。

返回顶部

如果上游断路器的额定值高于下游断路器,母线槽是否仍然受到保护?

回答:

是的,这取决于客户为其整体系统组件作出的选择。查看以下技术概要可了解详细信息。最后,客户需要确定哪些断路器适合其系统,尤其是母线槽上游(和外部)的断路器。其他选项包括熔断型末端电力端口箱和插接箱,其短路额定值通常高于断路器。


相关文档 技术概要 - 短路 - PDF


返回顶部

对于清除母线槽上的指纹,UEC 有何建议?

回答:

您可以使用 Zep 产品来清除指纹,如果需要更加强效的解决方案,请使用 Klean Strip 丙酮产品。

返回顶部

UEC 工厂切割母线槽的容差是多少?(例如 1/2 英寸、1/4 英寸等)

回答:

工厂容差为 1/8 英寸;因此建议长度应大于此增量。一般情况下,可根据客户请求将长度缩至 ½ 英尺。如需进一步缩小增量,请与 UEC 销售代表协商。

返回顶部

隔离接地和专用接地有何区别?

回答:

对于隔离接地 (IG),外壳接地和内部接地导线相互隔离。对于专用接地 (DG),外壳接地和内部接地导线相互连接。注意,为隔离接地系统选择 DG 会将外壳接地和内部接地连接在一起,并削弱 IG 系统的作用。请查看嵌入式文件,以了解更多详情。


相关文档 技术概要 - DG 对比 IG - PDF


返回顶部

在地震带应用环境下安装母线槽,有什么建议?

回答:

是的,我们有一份技术概要,可以提供有关地震应用环境的通用指南和信息。请查看文档了解更多详细信息。


相关文档 技术概要 - 地震应用环境


返回顶部

Starline 末端电力端口箱、顶装式电力端口箱和中部电力端口箱可容纳什么尺寸的导线?

回答:

请查看以下文档了解接线片的相关功能。


相关文档 馈电导线功能


返回顶部

我是否可以对我购买的母线槽作阳极化处理?

回答:

我们无法提供阳极化外壳,因为阳极化层将使外壳绝缘并妨碍接地。安装插接箱后可以实现接地连续性,此时接地标牌与外壳接触。这种接地属于 UL857 的一项要求,但阳极化涂层会妨碍接地。

您可以选用 TCP 替代。http://www.symcoat.net/pdf/Symcoat_TCP-HF.pdf

返回顶部

B60 和 B100C

我需要对两个 B60 母线槽使用菊花链方式连接,是否有双接线片功能或其他解决方案来实现?

回答:

无法进行双接线片馈电,但可以通过结合我们提供的不同馈电单元来实现。视应用环境而定,可以在菊花链中使用 3 个电力端口箱。最简单的例子便是三个末端电力端口箱。看下例,右侧的两个末端电力端口箱连在一起,左侧的是连接电源的末端电力端口箱。当然,您也可以搭配中部电力端口箱、顶装式电力端口箱等使用。

返回顶部

我为我的 B100C 系统订购了两个不同的插头,一个带接地脚,另一个不带,这样插入相同的母线槽系统会发生问题吗?

回答:

您可以在同一系统上使用两个不同的插头。

返回顶部

B100A/B225 系列

我想要卸下 225A 母线槽的各节,可否提供操作步骤?

回答:

是的,请查看下方文档了解详情。


相关文档 卸下 B225 - PDF


返回顶部

导线如何接入顶装式电力端口箱,能提供操作说明吗?

回答:

请参见附件,其中明确说明了导线接入的位置。注意,顶装式电力端口箱也可以作为中部电力端口箱。


相关文档 TF B225 - PDF


返回顶部

B100/225 系列母线槽系统是否获批在中国安装?

回答:

是的,GM100、GM225、GM250、GM400 均经过 CCC 认证。

返回顶部

T5 系列

我需要缩短 B400/GM400 系列母线槽的长度,是否可以在现场实现?我需要重新订购较短的母线槽吗?

回答:

我们不建议现场切割,但这种方法也有实施的可行性。请联系当地 UEC 销售代表了解详情。

返回顶部

T5 系列母线槽是否可提供 200% N?

回答:

是的,250A 和 400A 系列均提供。

返回顶部

“GM”型母线槽系统和“B”型母线槽系统有何区别?

回答:

GM 型和 B 型之间的差异在于母线槽系统的计量单位。GM 型表示全球公制单位,以米而非英尺来计量。相反,B 型母线槽系统以英尺而非米来计量。

返回顶部

可装入 T5 系列母线槽的最大 CT 直径是多少?

回答:

CT 尺寸视应用环境而各有不同,有关详情请联系您的 UEC 销售代表。

返回顶部

400A 母线槽系统的最高故障电流是多少?

回答:

请查看下表了解详情。如需更多信息,请联系您的 UEC 销售代表。

断路器 短路额定值
标准末端电力端口箱  = 35kAIC
断路器上游  = 达 65kAIC
熔断型末端电力端口箱  = 200kAIC

返回顶部

B400 母线槽系统是否获批在加拿大使用?

回答:

是的,产品经批准可在加拿大地区使用。

返回顶部

是否可为 T5 系列母线槽提供长于 2 英寸的吊架螺栓?

回答:

不能,2 英寸是我们能够提供的最大长度。

返回顶部

电力量表

提供哪些电力量表?它们的功能有哪些?

回答:

请查看 PDF 附件。注意,可能有一些旧的量表未列出。未列出的量表型号较老,不建议用在新安装的设备上。


相关文档 UEC 量表产品


返回顶部

采用菊花链方式连接,最多可连接多少个 RS-485 设备?

回答:

按照多点连接标准,RS-485 网路上每个菊花链的最大设备(节点)数量限定为 32 个。注意,这一数量遵从 RS-485 网路要求,而非 Modbus 协议。每个多点网路的 Modbus 随带数量不超过 255。

返回顶部

请说明一下,M20 量表的端口为 RJ14 还是 RJ11?

回答:

串行端口是 RJ-14,因为 6P4C 配置(6 个位置,4 条导线)允许加入接地线。RJ14 采用四线电缆,一根用于 TX+(绿色),一根用于 TX-(红色),一根用于接地/屏蔽(黄色),另外一根是零线(黑色)。

返回顶部

我对 M7 量表的用途很感兴趣,能否发给我有关此款量表的信息?

回答:

是的,我们可按客户要求提供 ION6200 量表的宣传单页,请联系您的 UEC 销售代表。

返回顶部

我在使用 M6 量表,如何理解功率因数记录数据?

回答:

功率因数存储为整数值,但是比例尺为 100x。因此,记录值为除以 100 所得的数据,应小于 1。(示例:0.94 或 94%)。

返回顶部

我在末端电力端口箱上安装了 M9 电力量表,是否有办法使其自动滚动至当前读数?

回答:

是的,以下内容摘录自用户手册,说明了启用自动滚动功能的方法。


相关文档 M9 自动滚动


返回顶部

插接箱

悬垂电线通常安装在现场的什么位置?

回答:

标准悬垂电缆单元用于可断开负载以便修复、更换或重新布置的应用环境。使用灵活方便的电缆,只需做轻微调整即可进行重新布局,否则可能要全盘移动并且卸下插接箱。也就是说,一些客户选择将出线盒安装在悬垂电缆端,以简化整个结构。我们的客户还发现母线槽有助于快速添加新线路,或者在负载要求发生变化时更改插座类型。

返回顶部

悬垂电缆单元与 UL 和 NEC 标准有何关系?

回答:

NEC 368.56b 针对母线槽电缆组件,遵循 NEC 400.7 标准。当对电缆在特定应用环境中的正确用途进行描述时,NEC 400.7a 使用短语“频繁交换”。根据我们经验,这种术语的理解较为灵活。我们往往很难预测负载交换、更换的可能性或移动的位置。悬垂电缆组件可支持这些因素,并给予客户充分的灵活性。

返回顶部

E40 插接箱上的棘爪式护罩可以锁紧吗?

回答:

E40 垂直棘爪护罩可以锁紧。

返回顶部

机架顶部到 B250 和 B400 安培母线槽检查口的最小距离为多少英寸时,可确保工作人员有足够的空间插入/取下插头(E12、E28 或新型 E50/E90 系列插头)?

回答:

我们建议至少预留 11.5 英寸以安装 E12,预留 14 英寸以安装 E28,预留 13.5 英寸以安装 E90 系列,预留 15.5 英寸以安装 E50 系列。

返回顶部

电力监控系统(M40/V40 系列量表)

CPM 有哪些功能?是否提供相关的说明文档?

回答:

是的,点击此链接可以进入网站的 CPM 部分。其中含有规格、功能、下载资料等相关链接。如需了解网站上未提供的信息,请联系您当地的应用工程师。

返回顶部

CPM 是否可以测量数据并记录数据?

回答:

CPM 测量数据但不记录数据。数据必须通过外部设备获得。

返回顶部

CPM 报警功能是否有不同的等级?

回答:

每种警报只有一个设定值。报警状态无任何等级设置(如一般警报、重要警报或严重警报)。

返回顶部

CPM 是否支持 BACnet 协议?

回答:

CPM 不支持 BACnet。此处查看有效协议:有效协议

返回顶部

CPM 使用 2 线还是 4 线 的 MODBUS RTU 通讯协议?

回答:

CPM 使用 2 线(而非 4 线)MODBUS 通讯协议通信。

返回顶部

“名称”、“位置”和“ID”记录的最大字符数是多少?

回答:

字符 – 记录
31 设备名称
15 设备位置
23 设备 ID
15 插座 ID
15 插座相位 ID

 

返回顶部