Nuestro sitio web utiliza cookies (incluidas cookies de perfil de terceros) para mejorar su experiencia de usuario. Puede obtener más información sobre cómo usamos las cookies y cómo cambiar la configuración de las cookies en nuestra Política de privacidad. Al cerrar este mensaje, hacer clic a continuación o continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.

X

El estándar de la industria en energía industrial. Más información.

Ver el vídeo
- -

Distribución y monitoreo de energía industrial

En fábricas e industrias, es crucial contar con un método confiable y conveniente para proporcionar conexiones de energía, y saber cuánta energía se está consumiendo. Ya sea en líneas de montajes automotrices, entornos de fabricación de celdas de trabajo o talleres de máquinas convencionales, los productos de Starline lo ayudarán a maximizar la eficacia.

Track Busway de Starline

FIABILIDAD

Durante décadas, Track Busway de Starline se ha implementado con excelentes resultados en entornos difíciles y de alto riesgo. La alta calidad de los materiales y el diseño superior garantizan una conexión óptima sin riesgos de cortes de energía ni tiempos de inactividad costosos. Esta es una de las razones principales por las que las organizaciones industriales y de fabricación eligen siempre a Starline como su sistema de distribución de energía.

FLEXIBILIDAD

La característica más importante de Track Busway de Starline que lo diferencia de la competencia es su ranura de acceso continuo, que permite conectarse a la energía donde sea necesario. Esta flexibilidad es ideal para entornos como líneas de montaje y celdas de trabajo porque no será un problema conectarse a la energía si se cambian los equipos o la ubicación de las tareas.

ADAPTABILIDAD

En muchas instalaciones, los constantes cambios de requisitos en los equipos de electricidad exigen la existencia de un sistema de distribución de energía que sea capaz de proporcionar disponibilidad para elementos de densidad alta sin perder la capacidad de adaptarse a las configuraciones de los equipos que cambian día a día. Para cumplir con cualquier configuración NEMA®, Track Busway de Starline ofrece sistemas con amperajes de hasta 800 A y unidades de tomacorriente enchufables. El sistema, completamente sostenible, se puede reconfigurar rápidamente y fácilmente para satisfacer las necesidades de energía que cambian día a día.

Plug-In Raceway de Starline

FLEXIBILIDAD

Además de implementar el mismo principio “enchufar y usar” que usan los productos Track Busway, pero en la pared, Plug-In Raceway es excelente para suministrar energía en las industrias. Debido a que es escalable y se puede reubicar, la canaleta eléctrica es una adición ideal para los entornos de producción esbelta. La canaleta eléctrica le permite satisfacer las necesidades que sus instalaciones enfrentarán en el futuro ya que facilita la expansión, reconfiguración y reubicación del sistema. Solo debe enchufar los módulos ya ensamblados en cualquier parte del panel posterior de la canaleta eléctrica donde necesite energía.

FIABILIDAD

Está comprobado que Plug-In Raceway cumple con las normas NEC y UL, y cuenta con la marca ETL. Los módulos enchufables de la canaleta eléctrica incluyen una cubierta, una clavija de conexión y brazos de retención que se encajan en su lugar a lo largo del panel posterior. De esta manera, se garantiza una robusta y confiable conexión a la energía en cualquier lugar y momento que se la necesite.

applications_industrial_pir_flexibility

Critical Power Monitor (CPM) de Starline

DATOS ACCESIBLES

CPM de Starline proporciona información en el momento y lugar que usted la requiera. De manera local, usted puede ver los datos en la pantalla opcional. De manera remota, usted puede ver varios parámetros desde la página web integrada. Se admiten la mayoría de los Sistemas de gestión de edificios (Building Management Systems, BMS). Así, se puede llevar el control de la información a través de una interfaz conocida.

EQUILIBRIO DE LA CARGA

CPM de Starline lo ayuda a identificar y caracterizar la falta de equilibrio de carga antes de que influya en el rendimiento del equipo o cause un problema que conduzca a tiempos de inactividad. Al monitorear cada fase continuamente, es posible identificar los cambios que se producen a causa de equipos nuevos o variaciones en las condiciones de la carga. Tener conocimiento de que se produjo una falta de equilibrio es solo uno de los pasos; también hace falta saber cuál fue la causa para solucionar rápidamente un problema potencial. Es por esto que CPM de Starline se puede configurar para capturar los datos a niveles granulares, desde una alimentación completa hasta cada uno de los tomacorrientes.

FLEXIBILIDAD

CPM de Starline se puede ampliar fácilmente para adaptarse a las expansiones o los cambios inevitables. Para simplificar el cableado, las comunicaciones seriales o Ethernet se pueden conectar con topología tipo cadena. Con la versión de wifi (802.11n) opcional, es posible eliminar por completo la comunicación cableada.

Los constantes cambios en la planta de producción dificultan la tarea de continuar con la producción y mantener los costos al mínimo. Si instala productos de Starline, no solo podrá minimizar esta dificultad que influirá en los resultados finales, sino que podrá adaptarse rápidamente para satisfacer las necesidades de producción de los clientes, y ganarse su confianza y futuros contratos. Starline ha ayudado a una gran variedad de industrias y fábricas a redefinir la manera en que suministran energía a sus instalaciones.